This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:SPICE 模型和瞬态信息

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP, AM26LV31E-EP, AM26LV31E, AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896580/am26lv32e-ep-spice-model-and-transients-information

器件型号:AM26LV32E-EP
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E-EPAM26LV31EAM26LS32A

大家好、  

我们的客户在 其设计中同时使用 AM26LV32EMEM重复 方案和 AM26LV31EM重复 方案、并提出以下问题。

"是否有可用的 Spice 模型?  是否有任何有关其固有的瞬变抗扰度水平的数据?  在闪电分析中将阻抗用作负载的情况如何、因为有一些有关瞬态易感性的信息。"


非常感谢您在这方面的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    遗憾的是、我们似乎没有适用于此或其他类似差分线路接收器器件的 SPICE 模型。 TI 和其他半导体公司通常为这种类型的器件提供 IBIS 模型、以对电气特性进行建模。 这些模型介绍了器件在不披露内部特性的情况下执行信号分析和仿真时所需的 I-V 和 V-T 特性。 此器件的 IBIS 模型可在商店页面上找到:
    https://www.ti.com/product/AM26LV32E-EP/toolssoftware

    AM26LV32E-EP 符合 IEC61000-4-2标准保护等级、最高可达数据表中的指定值。 我们没有有关该特定器件的其他瞬态抗扰度测试的数据。 对于扩展保护、我们建议在靠近电路板连接的总线线路上使用外部 TVS 二极管。 如果您想了解有关这些器件的更多信息以及如何在您的系统中实现这些器件、请告诉我。

    我认为我们没有关于此器件或类似器件的防雷信息。 您是否对特殊的受保护标准感兴趣、例如有关感应雷击瞬变的 DO-160部分?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对此进行深入研究。

    我们是否还有适用于 AM26LV31E-EP 的 IBIS 模型?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    当仿真温度不会延伸到高可靠性范围时、非 EP 版本的 AM26LV31E 的模型应该能够很好地对该器件建模。 如果这对于仿真是必要的、请告诉我、我将查找另一个类似的器件模型。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

     

    感谢您的回复。

     

    我们考虑使用 TVS 来保护接口、但由于电缆屏蔽、我不确定是否需要 TVS。

     

    我们对 MIL-STD-461G cs117规定了电缆注入雷击要求

    多冲程、波形5B、125V/400A 时的第一冲程 、25V/80A 时的第二冲程

    多冲程、波形3 (1和10MHz)、 第一冲程为 250V/50A、第二冲程为125V/25A

    多脉冲、波形6、400V/20A。

     

    这些应用于具有屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的捆绑包。  总共21个护罩。  我按如下方式估算线路上的内部峰值电压:

     

    波形5A、+/-9.6V

    波形3 (1MHz)、+/-2.4V

    波形3 (10MHz)、+/-24V

    波形6、+/-480mV

     

    如果他们确实需要免受这些瞬态的影响、我不确定我是否可以选择允许接口运行的 TVS。  我只想用某种方法来判断这些电平是否允许 RS422总线继续运行

     

    谢谢、

    Jacob Maloney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    AM27LV32E-EP 总线引脚的绝对最大输入电压范围规定、器件可承受引脚上的+-14V 电压。 这似乎足以满足您已完成计算的部分但并非所有波形的要求。 为了提高系统的弹性、您可能包含一个 TVS、该 TVS 可将这些波形钳制在器件的最大输入额定值以下。 或者、您也可以选择其他具有集成故障保护功能的收发器、例如 AM26LS32A。  

    就功能中断而言、只要波形在两条总线上均匀耦合、接收器就不会看到输入差分变化。 超过器件的建议输入电压可能会导致不良行为。 只要绝对最大规格不超过、器件就会在瞬态通过后恢复正常运行。  

    下面是一份应用报告、其中介绍了一些专门用于 IEC 标准保护的 TVS 保护实施方案、但您可能会发现这些概念也适用于您的估算。
    保护 RS-485接口免受致命电气瞬变的影响

    如果您对本文有任何疑问、或希望获得有关故障保护 RS-485/RS-422收发器的更多建议、敬请告知。

    此致、
    Eric