This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:订购时您将获得哪种电路板?

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897530/tusb1046evm-which-board-will-you-get-when-ordering

器件型号:TUSB1046EVM

您好、TI、

我希望购买 TUSB1046EVM 板、以便为我们正在开发的产品提供参考。 但是、网页和用户手册中所示的电路板与您在下载原理图和设计文件时看到的电路板不同。 当我购买 TUSB1046EVM 时、我会获得哪种电路板? 我需要 DisplayPort 版本、还能获得这些版本的设计文件吗?

此致、

Falco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计文件未在网站上更新、请接受我的友谊请求、我会将板级文件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受您的请求、我将等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,脑

    我们可以使用 tusb1046EVM 来测试 DP 吗?

    就像:

    笔记本电脑->HDMI-Wire->HDMI_DP 连接器-> TUSB1046-EVM -> Type_C -> Type_C 转 DP -> DP-Wire->DP 监视器

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、笔记本电脑-> DP 连接器-> TUSB1046-EVM -> Type-C 转 DP -> DP 监视器

    TI.com 上显示的 EVM 是 DP 转 Type-C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 文件通过私人消息发送。 在 TI.com 上订购的 EVM 应能够进行 DP 测试。