This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:当 VDDIO 斜升时、VDD1PD 升高

Guru**** 2929210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885621/dp83867cr-vdd1pd-goes-up-when-vddio-ramp-up

器件型号:DP83867CR

您好!

我想让您检查 目标板的电源序列。

当 VDDIO 斜升时、VDD1PD 上升约200mV。 VDD1PD 和 VDDIO 没有定序要求。

这个问题吗?

它会发现 VDDIO 电源电流泄漏到 VDD1PD。

请给出建议。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    它们始终是数字电路与 IO 的交互、可能会导致这种情况。 您是否观察到任何系统级问题?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geet-San、

    感谢你的答复。

    否、未观察到系统级问题。

    这种现象是否应该出现?

    此致、

    猪排  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    您所指的是 VCC1_8V (CH4) IO 电源吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    是的、VCC1_8V 是作为 VDDIO 的 IO 电源。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    是的、预期会随 VDDIO 一起斜升 vdd1p0 (当 vdd1p0悬空时)。 从 VDDIO 到 VDD1P0有一条弱泄漏路径、该路径沿 VDDIO 斜升斜升 VDD1P0。 但 VDD1P0的最终浮动值将非常低(如图所示)。  

    --

    此致、

    Vikram