This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214 AUX

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897687/hd3ss214-hd3ss214-aux

器件型号:HD3SS214

您好!

我使用 HD3SS214I 作为1:2 DEMUX 将显示端口从显卡引导至 A)。 USB C 电路或 b)。 HDMI 电平转换器和连接器。 现在、我已经将 AUXSEL 设置为0、将 DxSEL 设置为1并使用 HDMI 连接器。 当电路板启动时、我可以在 HDMI 连接器中看到 BIOS。 或者、仅当我在特殊模式下引导 Ubuntu - "在不安装(安全图形)的情况下尝试 Ubuntu " 、但如果我让它正常从 SSD 引导、我看不到任何内容。  

这是我之前的帖子

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/853584?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A114191

这是否与 AUXp/AUXn 有关? 它们与 HD3SS214I 进行交流耦合。 AUXBp/AUXBn 随后连接到 HDMI 电平转换 器 PTN3360DBS、并在其输入端上拉。  

谢谢、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar

    PTN3360BS 似乎不支持通过 AUX 传输 I2C、仅支持 DDC。 在本例中、DDC 需要进行直流耦合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在另一种设计中、我们将显示端口交流耦合到 PTN3360BS、但没有经过多路复用器、因此工作正常。 你确定吗?  

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    仔细检查后、您是对的。 当我们将显示端口 AUX 线路直接连接到 PTN3360DBS 时、我有0欧姆电阻器、而不是交流耦合电容器。 我可以向您发送原理图吗? 我认为这可以在我的设计中修复。

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过专用响应来支持这一点。

    谢谢

    David