Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
大家好、
我的客户现在正在使用 TCA9800。 目前、我们在 vccb 侧使用上拉电阻器(我们在 B 侧和上拉 电阻器之间放置开关)。 是否有风险? 风险是什么? (方框图如下)谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
TCA9800的 B 侧不会通过上拉电阻器连接到 Vcc。 这也适用于通过基于 FET 的开关和电平转换器连接的上拉电阻器。 此类电阻器将为这些引脚提供外部电流源、这些引脚依赖其自身的内部电流源来监控通信方向。 如果包含这些上拉电阻器、则可能会阻止器件中继两侧之间的通信。
对于此应用、我建议翻转 TCA9800、以便将 B 侧连接到 CPU、并移除4.7K 欧姆电阻器。 TCA9800的 A 侧可以很好地连接到开关、并且需要上拉电阻器才能运行。
如果您对此设计有任何疑问或希望获得其他建议、请告诉我。
此致、
Eric
您好、Frank、
数据表指出:"唯一的要求是 TCA980x 的 B 引脚上没有外部电流源(上拉电阻器或电流源)、并且两个 VCCA/VCCB 值都在建议的范围内。"
由于器件的两侧均可在1.8V 和3.3V 电压下运行、因此如果器件两侧发生翻转、则不会出现此问题。 由于器件开关侧的上拉电阻器将提供外部电流源、因此无法在其电流方向上使用器件。 在这种情况下、A 侧是可以使用的。 通过翻转器件、使 B 侧连接到 CPU 并移除4.7K 欧姆电阻器、将不会向器件的这一侧提供外部电流源-从而满足此要求。
请告诉我这是否有意义。
此致、
Eric