This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:EDID 和 HDMI 输入格式

Guru**** 2551880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896848/ds90uh949-q1-edid-and-hdmi-input-format

器件型号:DS90UH949-Q1

你(们)好

我们使用内部预编程 EDID。 EDID 字节24指出、 RGB 4:4和 YCrCb 4:4:4均受支持。  

插入 HDMI 源后,如何知道 HDMI 源是否正在发送 RGB 4:4:4:4或 YCrCb 4:4:4:4?  

如果 HDMI 正在发送 YCrCb 4:4:4:4, DS90UH949是否会自动转换为 RGB4:4:4:4?  

DS90UH949还连接到 DS90UH940、如何 在 HDMI 术语寄存器0x6B[3:2]、RGB444或 YUV444中对输入数据格式进行编程?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指949中的默认 EDID 吗? 您可以共享 EDID 文件吗?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    我们将器件配置为使用内部 SRAM EDID (默认 EDID)

    我们不会将任何数据加载到 EDID。 在数据表第19页、它显示 了内部预编程 EDID、它是我们案例的 EDID 吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、只应设置 RGB4:4:4。

    即使设置了其他颜色格式、949也无法进行颜色空间转换。 它会将所有数据视为 RGB。

    与940配合使用时、如果需要将颜色空间从 RGB 转换为 YUV。 您可以使用940寄存器0x6b 设置输出颜色格式。

    此致、

    蔡夏利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    请允许我澄清  

    1.我们正在使用内部 EDID,有时会看到 HDMI 发送 YUV 格式,该 EDID 设置是否应该看到正确的行为?  

    2.如果我们只想将 RGB 格式应用到 DS90UH949中,我们应该将内部 EDID 的字节24修改为0x02吗?  

     DS90UH949是否有任何方法可以检测输入源格式 RGB 或 YUV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是预期的。  

    2。目前数据表上的默认 EDID 字节24被设定为0xA、这只对应于 RGB4:4:4。 如果 HDMI 源仍然发送 YUV、则客户正在使用不同的 EDID 或 HDMI 源不遵循 EDID。 转储 EDID 将有助于分析。  

    3.不

    此致、

    蔡夏利