This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:工作温度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A-Q1, DS90C189-Q1, DS90UB934-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897832/sn65lvds93a-q1-operate-temperature

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90C189-Q1DS90UB934-Q1DS90UB953-Q1

大家好、  

 我们是否有运行温度为-40~105C 的 SN65LVDS93A-Q1。 我选择 Q 级、但数据表仅显示工作温度仅在-40~85C 下工作。

此外、我们是否有用于 MIPI 的发送器与并联 IC? (并行格式如下所示)

谢谢你。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我们有一个类似的器件 DS90C189-Q1、工作温度范围为-40°C 至105°C。 这是否符合要求?

    我们没有用于 CSI-2至 DVP 转换的单芯片解决方案、但是使用 DS90UB953-Q1 + DS90UB934-Q1、您可以进行此转换。 详细信息可从以下网址获得: http://www.ti.com/lit/pdf/snla270

    此致、

    Casey