This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 C2000高频率 PWM 信号的422/485

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887361/422-485-for-high-freq-pwm-signals-of-c2000

主题中讨论的其他器件:THVD1450THVD1410

尊敬的 TI

我想实现此电路、如下面的方框图所示。 推荐参考文档和接口产品。

(422/485电缆较长、~50cm、扁平电缆)

此致、

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    我们为 RS-422和 RS-485收发器提供了许多可能适合此原理图的选项。 我的第一个想法是推荐 THVD1410 (500kbps)和 THVD1450 (50Mbps)、具体取决于 PWM 信号的数据速率。 此系列器件可由3V 或5V 电源供电、并与3V 输入逻辑(Vcc 电平的输出逻辑)兼容。  

    此处提供 了 RS-485设计指南的链接 、供您参考。 请告诉我您的系统是否有其他要求、我们将提供更具体的建议。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eris!