This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光纤代替铜缆 RS485?

Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887138/oprical-fiber-instead-of-rs485-over-copper

主题中讨论的其他器件:TMS320C6745

大家好、

我的客户正在使用 RS485 TRx 的消防控制面板。

客户有兴趣了解我们是否可以提出有关光纤的建议、而不是铜缆 RS485。

板载 DSP 是 TMS320C6745。  

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TI 激光驱动器和接收器以更高的数据速率(>150Mbps)运行。 Avago/Broadcom 等一些供应商提供用于 RS485类型数据传输的光到电转换器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也已通过内部电子邮件解决。 Avago 和其他供应商在此领域提供模块/组件。

    此致、Nasser