This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:输出电流的定义

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897467/tios101-definition-of-output-current

器件型号:TIOS101

您好!

我使用的是 TIOS101。

根据数据表、可通过调整 Rset 来限制电流。

无论 PNP 和 NPN 如何、这似乎都是可能的。

但在我看来、PNP 是真实的、但不是 NPN。

PNP 是电流源、因此电流是到 PLC 的驱动器

但 NPN 是电流阱、因此电流是 PLC 到驱动器。

因此、我认为以下表达式是正确的。

当驱动器为 NPN 时、电流输入限值为200mA。

(如果我的定义正确、TIOS101意味着可以为输入/输出电流限制电流。 是真的吗?)

这仍然非常令人困惑、但我想要求澄清。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Geonwoo,

    我理解这种混淆、但听起来您的理解是正确的-也就是说、"输出电流"设置适用于 PNP (高侧)和 NPN (低侧)模式。  您可以考虑的另一种方法是、在 PNP 模式下、输出电流的极性为正、在 NPN 模式下、输出电流的极性为负、电流限制设置适用于电流的绝对值(幅度)、而不考虑极性。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    数据表显示、电流仅针对输出电流进行限制、这是令人困惑的。

    就电流而不是绝对值而言、我想知道 TIO 是否可以限制电流的输入和输出。

    具体而言、我想知道当电流输入为 NPN 时、是否可以限制 TIO;当电流输出为 PNP 时、是否可以限制 TIO。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同的限制适用于电流的两个方向(输入和输出)。

    顺便说一下、我只是想澄清一下电流限制功能、因为它可能会令人困惑。  该器件能够在超出电流限制的短时间内输出(或输入)电流。  不过、如果电流在一段时间内超出限值、则输出将暂时关闭。  稍后、它将自动重新启用自身。  如果电流仍然过高(高于限制设置)、输出将循环回退。  这会一直持续到负载电流保持在电流限制阈值以下。

    此致、
    最大