This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:8输入2输出 LVPECL 多路复用器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP23, DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887343/ds10cp154a-8-in-2-out-lvpecl-mux

器件型号:DS10CP154A
主题中讨论的其他器件:SN65LVCP23

尊敬的团队:

到目前为止、我们需要 LVPECL 多路复用器、该多路复用器可以支持多路输入和多路输出(8输入和2输出更好)。

我在 TI 网站上搜索、发现 SN65LVCP23和 DS10CP154A 外观可以部分满足我们的应用需求、但输入数量不够。

是否有任何我不知道的设备?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您发现的器件具有最大输入/输出。 我们没有可以支持更多功能的器件。  

    此致、

    I.K.