This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:ID CAN 引脚如果不使用则保持悬空?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887418/tusb320-id-can-pin-left-floating-if-not-used

器件型号:TUSB320

大家好、

我的客户正在使用 TUSB320作为解决方案,他们想问,因为 I2C 寄存器也可以检测到端口角色。  

如果不使用它、它是否可以使 ID 保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用 ID 引脚、则只需将其悬空即可。