This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:具有 OVP、OCP 和 ESD 功能的 USB 保护器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895981/tpd1s514-usb-protection-device-with-ovp-ocp-and-esd-function

器件型号:TPD1S514

尊敬的团队:  

我的客户考虑使用具有 OVP、OCP 和 ESD 功能的 USB 保护 IC。 我找到 了 TPD1S514、但该器件没有 OCP 功能。  

是否有具有 OVP、OCP 和 ESD 功能的合适器件?  

-应用:USB 充电器/USB ->保护 IC ->充电器->负载  

-规格:OVP (最高30V)、OCP (<1A、可调节)。 ESD (IEEE 61000-4-2 15KV、空气)  

请告诉我您的意见。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    抱歉, 目前我们没有带 OC 功能器件的30V OVP。  

    您是否需要 CDP/SDP 握手功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我将首先结束本主题,请。 如果您对此部件有更多其他问题、请告诉我。