This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:关于 Vcc 引脚上的去耦电容

Guru**** 2586865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897764/tca9555-about-decoupling-cap-on-vcc-pin

器件型号:TCA9555

您好!

数据表中未包含建议的去耦容量信息。
您能告诉我  旁路电容器和去耦电容器的建议容量信息吗?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您可以在此处使用0.1uF 电容器。 如果您期望有大量噪声/Vcc-variance、则可以根据需要将其设为1uF、0.1uF 和0.01uF 的大容量电容器。

    谢谢、

    -Bobby