This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:I2C 中继器的寿命(EOL)

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887327/tca9509-life-span-eol-of-i2c-repeater

器件型号:TCA9509

您好!  

我在   我们的项目中使用 I2C 中继器 TCA9509DGKR,您能不能共享此 I2C 中继器的使用寿命(EOL)?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vipul、

    我没有听说过该器件的 EOLS。

    我个人认为、此器件填补了我们产品组合中的重要空白(2个案例)。

    第一个是这是我们目录中唯一一个在 A 侧有偏移、而在与具有 B 侧偏移的器件引脚对引脚的器件上有偏移的器件。 这意味着、如果客户意外地将两个静态电压偏移缓冲器连接在一起、此器件可能会解决问题。 这只能在 DGK 封装中完成。

    第二个是该器件采用两种封装、第二个是目前最小的 I2C 缓冲器(X2QFN)。 DGK 封装是行业标准封装、有些客户不希望我们提供的最小封装、因为它是无铅封装、他们需要引线式封装。

    由于这些原因、我不希望该器件在近期内停产。

    -Bobby