This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF388A:查找连接到 LVCMOS 的双链路 LVDS 显示屏

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887281/ds90cf388a-looking-for-a-dual-link-lvds-to-lvcmos-display

器件型号:DS90CF388A
主题中讨论的其他器件:DS90CF388

你(们)好  

我正在寻找一款支持1080p 的双链路 LVDS 至 LVCOMS (24位深度)显示转换器。 DS90CF388似乎是最接近的。 但它看起来仍然不能支持双像素输入和24位输出。 请提供建议吗? 函数类似部分如下所示:

https://www.thine.co.jp/files/topics/177_ext_12_0.pdf

谢谢

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    遗憾的是、我们没有这样的 PCLK 速度高达1080p 的双输入单输出 LVDS 到 RGB 转换器解决方案。

    此致、

    Casey