This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:用于检测锁定状态的 TVP5151寄存器未正确更新

Guru**** 2842490 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885877/tvp5150-tvp5151-register-to-detect-the-lock-state-are-not-updating-properly

器件型号:TVP5150
主题中讨论的其他器件:TVP5151

您好!

 我们将 TVP5151芯片作为解码器连接到 模拟视频输入。 我们需要同时支持 PAL 和 NTSC 标准视频。 为了检测热插拔事件 、我们使用 了 Register1和中断状态寄存器 A。 下面是观察结果

1、中断状态寄存器 A 的锁定中断(位7)没有更新以进行任何锁定转换
在 NTSC /PAL 视频输入 变化期间、中断状态寄存器 A 的锁定状态中断(位8)不更新
当我们 更改视频输入(NTSC/PAL)时、寄存器1中丢失的锁定位(位5)不会正确更新

因此,在 PAL 和 NTSC 类型之间更改视频输入时,上述任何位都不会显示正确的锁定状态。  我们是否错过了一些配置来在该寄存器上正确获取锁定状态? 如何从 TVP5151正确检测锁定状态变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    http://www.ti.com/product/TVP5151

    对此造成的不便、我们深表歉意。

    雷克斯