This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S010:结温

Guru**** 2875260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009, TPD4S010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897664/tpd4s010-junction-temperature

器件型号:TPD4S010
主题中讨论的其他器件:TPD4S009Strike

该器件的结温是多少: TPD4S009 / TPD4S010? 在热性能信息中、仅显示结至外壳等、在绝对最大额定值中、仅显示 TA。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    欢迎使用 E2E!

    从本质上讲、ESD 冲击的持续时间很短、以至于 ESD 器件的结温不足以损坏它。 结温仅在 ESD 器件不会发生的直流事件中升温、因为在正常运行期间、这些事件对系统而言应是不可见的。 我们的 ESD 器件不适用于直流事件、因此它们不会在数据表中包含最大结温规格。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx 被清除:)