This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:数据表问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886854/tdp158-datasheet-question

器件型号:TDP158

你好

我想问#TDP158RSB"。

数据表 P24 8.3.8"发送器阻抗控制"

"HDMI1.4b 不 Ω 源端接、但 Ω 使用150 μ A 至300 μ A 来实现更高的数据速率。"

请显示数字、高数据速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    当数据速率超过2Gbps 时、如果终止值介于150  Ω 至300 μ s 之间、则可提高输出性能。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,I.K.-San

    感谢您解决我的问题。

    谢谢你。

    此致、

    Yuki