This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD75故障安全行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897701/sn65hvd72-sn65hvd75-failsafe-behavior

器件型号:SN65HVD72

您好!

我们 在产品(从器件)上使用 SN65HVD72。 客户正在其系统中使用我们的产品、并向我们的器件发送冲突。 在它们发送冲突后、我们的器件在总线上对它们无响应。 我们假设这些碰撞基本上会导致短路。 我们不确定以下哪两项最有可能:

  1. 短路会导致电涌
    1. 电流浪涌会导致其前面的 LDO 压降。 LDO 的最大电流为150mA
    2. LDO 压降、导致处理器无法正常恢复

  2.  SN65HVD72由于短路而进入失效防护模式、并且由于失效防护模式持续存在而变得无响应。

然后、我的主要问题是、当芯片进入失效防护时、失效防护是否会持续到芯片关闭为止? 或者仅在短路期间才是失效防护行为。 如果芯片保持失效防护模式、那么我就能理解总线为什么在发送一个冲突后变得无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    本身实际上并不存在失效防护模式。  该器件的失效防护意味着、如果存在导致差分输入电压为0V 的情况、则接收器输出逻辑状态将为高电平(与接收到一些正差分输入相同、即 VA > VB)。  如果 A 短接至 B、器件与总线断开、或者总线在高阻态空闲且无外部偏置、则可能会发生这种情况。  因此、离开这个状态没有相关的恢复时间-任何超过"VIT-"规格的低电平差分输入应该使接收器输出低电平、而不管之前的输出状态如何(假定/RE 也是低电平)。

    当一个冲突发生时、SN65HVD72将在它们驱动相反的状态时与冲突进行竞争、从而导致来自驱动器输出的电流更高。  最坏情况下的输出电流受收发器的"IOS"规格限制、在本例中为160mA。  因此、此处似乎存在 LDO 失去稳压的风险。

    请告诉我这是否不清楚、或者我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、
    最大