This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS33-SP:SN55LVDS33-SP

Guru**** 2590360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS33-SP, SN55LVDS32-SP, SN55LVDS31-SP, SN55LVDS31, SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886976/sn55lvds33-sp-sn55lvds33-sp

器件型号:SN55LVDS33-SP
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32-SPSN55LVDS31-SPSN55LVDS31SN55LVDS32

请为 SN55LVDS33-SP 建议 MIL 级 TI 等效器件型号,其功能与此航天级器件的成本非常高相似。

例如:SN55LVDS31-SP 的等效 MIL 等级为 SN55LVDS31,  SN55LVDS32-SP 的等效 MIL 等级为 SN55LVDS32

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarveshvara、

    很抱歉、我们没有与 SN55LVDS33-SP 等效的军用级产品。 最接近的是您上面提到的 SN55LVDS32。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K. 请您回复