This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:有关 D 端口的问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894795/thvd1429-question-about-d-port

器件型号:THVD1429

大家好、

我的客户监控 D 输入端口中的4V 电平、条件如下。

- VCC = 5V

- A 端口和 B 端口使用120欧姆终端连接,但没有输入

- DE = GND

- RE = 5V 上拉电阻

- D 输入断开(开路)

问题)您能否解释为何 D 输入端口在此配置下具有4V 电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    该电压不应由器件强力驱动、它可能只是由于 IC 和 PCB 内的泄漏电流而观察到的弱偏置电阻。  您可以通过向引脚添加弱下拉或上拉电阻来确认这一点、以验证它是否正确地将电压设置为远离此4V 值。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    我可以提出其他问题吗?

    在表1中、当 D 打开时、它将功能定义为"默认情况下主动驱动总线高电平"。

    D 端口是故意上拉的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    我认为情况确实如此、但我正在等待我们的设计团队的确认。  一旦我确定、我将更新您。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    现在、我可以确认有一个从 D 到 VCC 的2 M Ω 内部上拉电阻。

    此致、
    最大