This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:tick12400

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887218/tic12400-q1-tic12400

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400、 TIC10024-Q1

美好的一天!

TI 公司是否能够为  tic12400芯片提供开源固件驱动程序?
我们需要一些与 MISRA 兼容的*。c *。h 芯片 tic12400源文件、以便在 GHS 编译器中构建 tic12400驱动程序。
github.com 上没有 tic12400驱动程序。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    所有支持 TIC12400-Q1的设计文档均可在 此处的产品文件夹中找到。

    我们没有适用于此器件的开源固件驱动程序。

    TI.com 上提供的 GUI 是我们支持 TIC10024-Q1器件功能的最佳方式。   您可以使用 GUI 设置寄存器、然后向下加载寄存器映射设置。  这应该是客户开始使用的好方法。

    谢谢

    Saminah