This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:使用 DP 监视器从笔记本电脑进行显示

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896429/tusb1046evm-using-dp-monitor-to-display-from-a-laptop

器件型号:TUSB1046EVM

你(们)好,先生

我想通过笔记本电脑和 DP 监视器测试 TUSB1046EVM。

由于我的笔记本电脑没有 DP 输出、因此我使用了一个 HMDI 转 DP 连接器来向 DP 监视器进行投影。

笔记本电脑可以检测到显示器(AUX 正常、热插拔、EDID 正常工作)。

但是、主通道信号没有路径监控。  

可以给我一些建议吗?  (我需要在 EVM 上设置什么??)

谢谢!!

祝你一切顺利

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry

    这是整体信号路径吗?

    笔记本电脑-> HDMI_DP 连接器-> TUSB1046 -> Type_C -> Type_C -> DP -> DP 监视器

     如果您将 DP 监视器直接连接到 HDMI_DP 连接器、它是否起作用?  

    您是否将 TUSB1046EVM 设置为 DP 4通道模式?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    这是整体信号路径吗? 是的!

    笔记本电脑-> HDMI_DP 连接器-> TUSB1046 -> Type_C -> Type_C_DP 连接器-> DP_Wire -> DP 监视器

     如果您将 DP 监视器直接连接到 HDMI_DP 连接器、它是否起作用?  是的!  笔记本电脑-> HDMI_DP 连接器 -> DP 监视器(确定!)

    您是否将 TUSB1046EVM 设置为 DP 4通道模式? 我尝试通过2种方式进行设置(4通道 DP 和1个端口 USB 3.1+ 2通道 DP)  

    笔记本电脑可以识别显示器、但是没有 DP 信号。 (即显示器无法显示任何内容>_<)

    BTW、EVM 版本为:INT053修订版 B (I set I2CEN =0;CTL1 =H;CTL0=H;FLIP=L 或 I set I2CEN =H 其他器件悬空??)

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 CAD_SNK 拉为高电平以禁用 AUX 监测? 禁用 AUX 监测功能后、将启用所有 DP 信道。  

    CTL0、CTL1和 FLIP 信号由 PD 控制器控制、应基于 PD 通信进行设置。  

    您是否可以捕获 Type-C PD 和 DP AUX 日志文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我在该 EVM 中找不到 CAD_SNK。 但是、我认为它与引脚#29:DCI_DAT 一样吗?

    BTW、我们的测试如下:

    P.S. DCI 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAD_SNK 的引脚29连接到 DIP 开关 SW1的引脚1。

     英特尔Registered直接连接接口(DCI)允许使用 USB3端口调试英特尔Registered目标,但不再支持。

    查看图片、您能否提供外部电源而不是通过 USB 连接器提供电源?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢您的建议。

    我尝试了两种...辅助转子正常...但是、主通道没有任何信号。 :(

    我需要自行设置 DPEQ 吗?  信号路径是否可能距离源太远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPEQ 必须手动调整。  

    当 CAD_SNK 设置为高电平且 TUSB1046处于4通道 DP 模式时、所有4个 DP 通道均启用。 只要 TUSB1046输入端有 DP 信号、DP 信号就会被发出。

    您是否有机会找到 Type-C 笔记本电脑或 Type-C 显示器? 简化连接将有助于缩小问题的根源。 否则、我们需要查看 PD 通信日志文件(Type-C 握手)和 AUX 通信日志文件(DP 链路训练)。

    谢谢

    David