This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:电源电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887119/tcan1042h-supply-current

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

大家好、我在两个 TCAN1042数据表中看到了不同的电源电流说明。

TCAN1042-Q1、sles9c、2019、ICC (显性–具有总线故障)最大值为110mA。

TCAN1042、SLLSES7C、2017、ICC (显性–总线故障) 最大值为180mA。

您能否确认 TCAN1042非 Q1是否具有与 Q1 110mA 相同的 ICC?  SLLSES7C 需要更新吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、

    我通过电子邮件对此进行了解答、因此我们可以继续进行讨论。 但为了在该论坛上提供快速答案、110mA 的值是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    是的、谢谢。 此机票已关闭。

    Mingmo