This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1793:RE 和 DE 内部上拉/下拉

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886407/sn65hvd1793-re-and-de-internal-pull-up-down

器件型号:SN65HVD1793

大家好、

SN65HVD1793是否在内部上拉?

DE 是否在内部下拉?

如果被拉取、您能否分别指定上拉/下拉电阻?

此外、D 引脚是否也具有内部上拉或下拉电阻器?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    内部 DE 被下拉、D 被上拉。 电阻约为1M Ω。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请您也告诉我有关 RE 的信息吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    REB 在内部使用类似的电阻上拉。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我很好,谢谢!