This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:板载散热焊盘连接

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887058/dp83825i-thermal-pad-connection-on-board

器件型号:DP83825I

团队、

如何将封装的散热焊盘焊接到 PCB 上? 连接到简单的浮点焊盘、还是应该连接到 GND?

我在 www.ti.com/lit/slua271中找到了以下内容、但这一点仍然不是100%清楚:

3.4外露焊盘 PCB 设计

外露焊盘的结构可增强散热和电气特性。 才能充分发挥作用
此特性的优势在于、焊盘必须通过焊料物理方式连接到 PCB 基板。 。
已发布的热性能数据 θJA 基于包含用作通路的四层 PCB
到层的热路径、也称为符合 JESD51-7标准的 JEDEC 高 K 电路板设计。
PCB 上散热焊盘的尺寸应等于 QFN 和上的外露焊盘
儿子。 为了防止焊接桥接、必须有足够的间隙(CPL)。 实验已经结束
对于大多数设计而言、最小间隙为0.2 mm 是令人满意的。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    散热焊盘应接地。

    谢谢、

    Nikhil