This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:5.4.4.4捆绑扩展器模式

Guru**** 2537850 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885629/dp83849i-5-4-4-4-strapped-extender-mode

器件型号:DP83849I

大家好

如果我们问 DP83849I、您会介意吗?

以下 E2E 提供了相关说明;
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/508550

"可使用扩展器模式进行自动表示、但关键是 DP83849的两个端口必须以相同的速度(10M 或100M)运行、并且两个端口必须全双工。
 为了配置此功能、自协商通告寄存器(ANAR)地址04h
 应配置为仅广播100BASE-TX 全双工支持、或配置为仅广播10BASE-T 全双工支持。
在扩展器模式下使用自动协商的优点在于、Auto-MDIX 可用于处理直通或交叉电缆。"

客户不想使用 SMI (串行管理接口)、而是想使用 具有 设置功能的"扩展器模式"独立模式。
那么、当 AN_EN=1和 AN0、1=1时、是否可以 用上述描述填充??




此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据第5.4.4节。 数据表中、它确实具有执行此操作的能力。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    非常感谢 您的回复。
    我们想询问 MAC I/F 的电路、因此我们想向您发送电路。(在扩展器模式下 、我们假设 MAC 不需要。)
    但是 、客户的电路  包含机密信息。
    因此、您可以接受我的朋友的请求吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    我们认为您的工作非常繁忙、但您能否告知我们上一篇帖子的更新?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 请发送朋友请求。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    我在发布回复时就给你发了邮件。

    您可以接受吗?

    此致、

    大田松本