This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网在 petalinux 2019.1中不工作

Guru**** 2770985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884932/dp83822i-ethernet-is-not-working-in-petalinux-2019-1

器件型号:DP83822I

你(们)好

在使用 DP83822时、即使在 petalinux 2019.1中为 PHY 和 DP83822启用了内置驱动程序、以太网接口也无法启动。  在 petalinux 中启用内置驱动程序后、是否有人面临同样的问题? 是否有启用此接口的配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否通过 MDIO/MDC 访问探测 PHY 状态以查看链路状态是否正常?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Geet Modi"]

    您好!

    您能否通过 MDIO/MDC 访问探测 PHY 状态以查看链路状态是否正常?

    此致、
    GET

    [/报价]

    你(们)好

    我可以通过 uboot 中的 MII reg 访问 PHY 状态。 链路未在此处。 在引导内核并观察引导日志后,驱动程序会被探测,但链路仍然没有启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以说问题是由于 PHY 链路未出现? 它与 PHY 驱动程序无关。  

    对于 PHY 链路、您能否检查以下内容:

    1. RX_CLK 上的时钟?

    2.探测 MDI 引脚并检查 FLP 脉冲

    此致、
    GET