This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 在上电后无法链接

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897144/dp83822i-dp83822i-cannot-link-up-after-power-on

器件型号:DP83822I

大家好、

我们的客户正在进行 DP83822I 上电测试、他们发现在某些情况下、器件在上电后无法成功连接。 这是一种随机现象、他们测试了几百次、总共有64个器件、问题发生在几个器件上、下次上电后将消失。

客户在100Mbps MII 模式下使用 DP83822I、并使用 硬件自举强制其在全双工模式下运行、这是否会在加电期间导致任何问题? 我们是否发现 DP83822I 有任何类似的问题? 请就此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我怀疑问题是在上电序列中。 您能否检查以下内容:

    1.时钟是通过晶振还是外部振荡器在 XI 上传递?

    2.如果是外部振荡器、则在 phy 上电后或 phy 上电之前时钟是否稳定?

    3.当它在上电后未连接时,使用 resetn 复位 phy 是否会使它连接起来?

    4.加电顺序是否符合数据表?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的快速回复。

    我们发现、问题可能是由连接到 CPU 的自举引脚之一引起的、而自举引脚在上电期间处于显性状态、这会导致 PHY 进入错误状态。 我们将执行一些测试来确认这一点。

    此致、

    利维亚