This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:具有硬件故障转移功能的双光纤收发器

Guru**** 2830135 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886436/dp83849if-dual-fiber-transceiver-with-hardware-fail-over

器件型号:DP83849IF

您好!

 我的应用要求我实施双 SFP 以实现冗余(故障切换)。 浏览目录后、DP83849IF 似乎是我的应用的一个好器件。 但我使用的控制器只有一个 MAC。 有人可以帮助我进行此应用的参考配置吗?

我可以不连接端口 B 的 RMII 引脚吗?

如何处理端口 B 的断电引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、端口 B 的 RMII 引脚可以保持未连接状态。

    端口 B 的断电引脚上? 我不确定这一点。 建议同时保留两个 PWRDOWN。


    此致、

    GET