This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:如何将 DS250DF230的基准时钟频率从30.72mH 更改为25mH

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886928/ds250df230-how-to-change-reference-clock-frequency-of-ds250df230-from-30-72mh-to-25mh

器件型号:DS250DF230

 ​DS250DF230的默认参考时钟为30.72mH。

客户希望使用25mH 参考时钟。

请问哪个寄存器会改变参考频率? ​

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    25MHz 与30.72MHz CAL_CLK_IN 之间的重定时器运行无需单独的寄存器。 主机只需设置所需的基准时钟信号频率、然后针对相应的25MHz 或30.72MHz 计算结果中所述的数据速率配置重定时器通道寄存器的 CDR 速率。 请参阅编程指南。

    此致、

    罗德里戈产