This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:结至电路板热阻(SOIC 8封装)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884762/sn65lvdt34-junction-to-board-thermal-resistance-soic-8-package

器件型号:SN65LVDT34

我正在寻找采用 SOIC 8封装的 SN65LVDT34D (Theta JB 或 Ψ JB)的结至电路板热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    已提交此信息的请求。 它可能会提前完成、但请等待最多2周才能完成。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该器件和封装的 θ JB 为 56.3 C/W

    此致、

    I.K.