This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 - PRBS 发生器和 FIR 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896789/ds280df810-ds280df810--prbs-generator-and-fir-question

器件型号:DS280DF810

您好、先生、

我有两个问题需要您的帮助。

1。  

 DS280DF810是否可以在没有 Rx 输入信号的情况下生成 PRBS?

我找不到有关数据表和编程人员指南的任何信息

2.  

在 FIR 滤波器中,数据表和程序员指南描述了“(+)主光标、(-)前光标和(-)后光标将产生高通滤波器效果。 当前标或后标的符号与主光标的符号相同时,这将创建低通滤波器响应”。

您是否有其他信息或文档可以对此进行解释?

谢谢、  致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. DS280DF810需要将 CDR 锁定到的输入信号才能生成 PRBS 模式
    2. 请参阅以下链接中 TI 25G Tx 链路优化应用手册的第2节

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    感谢您的回复。

    但我仍然 无法理解高通/低通滤波器上的 FIR。 此外 ,我在互联网上也没有发现类似的资料。 您能在本主题中提供更多的描述吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 FIR 进行均衡可通过数字方法有效地应用去加重功能。  波形的上升沿和下降沿包含信号的高频分量、而低频分量位于非转换(或主光标)中。 当 FIR 块通过在边沿转换后去除相对于幅度的非转换幅度的加重来提升高频分量时、它充当高通滤波器。 FIR 块在衰减相对于非转换幅度的高频幅度时充当低通滤波器。

    我建议读取基于 FIR 的均衡以及模拟去加重。  这里有大量关于这些主题的文献、从教科书到为高速通信行业委员会和技术团体准备的论文和演示文稿、不一而足。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    非常感谢。

    谢谢、致以诚挚的问候