Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
尊敬的 TI: 我们使用 PCA9306替代 MAX14591、管理 MDC/MDIO 接口电平转换。
1.请帮助确认 PCA9306的频率范围(在技术规格中建议使用1MHz I2C 总线的最大电路频率)。
2. PCA9306能否在2.5MHz 频率下用作管理接口(MDC/MDIO)?
PCA9306 MDC_MLX 和 MDIO_MLX 信号 多 个步长
PCA9306 MDIO_MLX 和1V8 信号
MAX14591 MDC_MLX 和 MDIO_MLX 信号
3.请帮助确认原理图设计和图中的值是否正常(R215已修改为200K)。
感谢您的支持。