This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:支持结温

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886081/sn75lvcp601-junction-temp-supported

器件型号:SN75LVCP601

大家好、

该器件的结温范围是多少?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ=TA +(RθJA *功率)

      =TA + 38*0.288=TA + 10.9

    TA 是环境温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。 但是、我们希望知道的是该器件的最大结温规格。 数据表中未显示该值。

    谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    大多数 TI 器件设计 为在 105C 或更高的结温下工作。  此范围内的结温将加速产品老化。  Brian 的计算突出表明、SN75LVCP601的低功耗只会将器件的结温推至高于环境温度10.9C。  Ta = 85C 时的最大数据表规格、因此结应达到的最高温度为~ 96C

    此致、

    Lee