主题中讨论的其他器件: 、DS90UB914A-Q1、 DS90UB913Q-Q1
我正在尝试查看是否可以将 DS90UB953-Q1串行器与 DS90UB914-Q1解串器配合使用、如 SNLA270 (即 DS90UB914A-Q1)中所述。 我使用 DS90UB953-Q1EVM 进行基准原型设计、通过双绞线连接到我们现有硬件上的 DS90UB914-Q1。 我从 DS90UB914-Q1获得良好的锁定输出、这表明 FPD-Link III 通道正常工作、DS90UB953-Q1的 I2C 地址显示在 DS90UB914-Q1的 SER ID 寄存器(0x06)中。 我将953的 I2C 地址从 SER ID 寄存器复制到 SER 别名寄存器(0x07)、但当我尝试访问'953时、'953显然会启动很长的时钟扩展、最终迫使'914后面的 I2C 主设备放弃:
这是否是 DS90UB914-Q1和 DS90UB914A-Q1之间的兼容性差异、会使"非 A"版本无法与 DS90UB953-Q1配合使用?