This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:下拉电阻

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895501/ds90cf386-pull-down-resistance

器件型号:DS90CF386

你好,Bryan-San

这是下面的相关问题、

  我无法获得您对#2的回答。

请 给我您对#2的评论吗?

2.根据规范"7.1概述"、说明如下、因此如果您将/PWRDWN 设置为低电平、客户可以理解、即使没有有效的数据输入也是可以的。
  '这些器件具有一个 PWR DWN 引脚、可在没有有效输入数据时将器件置于低功耗模式。'
  此时、RxOUT0 ~ 27似乎很低、下拉电阻的值是多少?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您的参与。  该引脚的内部下拉电阻。  请在周三更新。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    你有更新吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    请参阅以上答案。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    通常情况下、输出上没有上拉/下拉电阻器、因为它们主要应用于输入或输入/输出引脚。

    DS90CF386可通过将_PWR_DWN_置为有效(低电平有效)来进入断电模式。

    至于 RxOut0、引脚27可能为低电平的原因:

    数据输出(RxOUT)保持时钟停止时的状态。

    如需更多信息、请参阅数据表的第7.4.1节。

    此致、
    Bryan Kahler。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢 您的回答。 感谢您的支持!

    穆克