This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:SN65LVDS822和 DS90CF384A 之间的差异

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897183/sn65lvds822-the-difference-between-sn65lvds822-and-ds90cf384a

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件:DS90CF364A、

您好!

 我的客户正在寻找 LVDS 到 RGB 桥接器。 SN65LVDS822和 DS90CF364A 看起来符合她的目标。 这两个器件之间有什么区别?

如何根据以下条件来估算功耗?

客户 SOC 规格:

我们的 SoC 具有 LCM 接口 eDP 或 LVDS、但我们的 LCM 接口是 MIPI-DSI 或 RGB。

RGB:8位分辨率,800*480,30帧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    这两个部分非常相似。 我可以看到的主要区别之一 是 DS90CF364A 可以适应更高的像素时钟。 您似乎不需要这些功能。 您还应比较每个器件的功耗、以选择应使用的器件。 您可以在两个数据表的"接收器电源电流"或"电源特性"中找到这些数字。

    您的像素时钟将为800*400*30 = 11520000或11.52MHz

    此致、

    Michael W.