This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:浪涌响应

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886641/tpd4s214-response-to-surges

器件型号:TPD4S214

您好、支持团队

我的客户正在 产品中使用 TPD4S214、并且在连接设备时发现这种情况急剧增加。 他们询问响应时间、例如、如果将限值设置为500mA、电流浪涌设置为550mA、 TPD4S214响应过流情况并跳闸的速度有多快? 我可以通过电子邮件向您发送电流消耗的原理图和示波器图。  

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    该器件的专家位于中国、因此请预计响应会有轻微延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    响应时间约为40us。

    您可以将此邮件发送给我:michael.tan-pi@ti.com。