This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF 链路未启动

Guru**** 2963740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895814/dp83822if-dp83822if-link-not-up

器件型号:DP83822IF

您好!

我们在设计中使用的是 DP83822IF。  我们无法建立媒体端链接。  我们在 PHY 中尝试了各种环回模式、结果如下所示;

BIST 和 PCS 输入环回、PRBS 校验器被锁定且无错误

BIST 和 PCS 输出环回、PRBS 校验器被锁定且没有错误

BIST 和数字环回、PRBS 校验器被锁定、没有错误

然后、我们继续禁用环回并使用外部环回插头。  PRBS 检查从未锁定或同步。  我假设接收器看不到数据包吗?

我们也不会与环回插头建立链路。  所有上述操作均在自动协商被禁用且速度设置为100M 的情况下进行了尝试。

下面是介质侧连接的原理图。  请求查看此部分、并告知我们是否存在任何问题。  请注意、我们使用了器件型号 为 JX00-0027NL 的集成磁性元件。  磁性元件的规格与数据表中的推荐列表相同。

提前感谢。

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    请允许我花更多时间查看原理图。 是否有禁用自协商的原因? 您是否还能够测试远端反向环回?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    根据 TI 在数据表中的建议、禁用自动协商以测试内部回送模式。  对于外部回送、我们希望尽可能降低复杂性。  从应用的角度来看、我们仍然可以使用自动协商。

    否、我们没有测试远端反向环回、因为线路侧链路尚未建立、我们无法与链路伙伴进行通信。

    期待您对原理图的评论。

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    对延迟答复表示歉意。 您的 XI 时钟的器件型号是什么? 您是否使用50MHz 振荡器? 您是否已确保它满足 ppm 要求?  

    我查看了您的原理图、您的设计似乎没有明显的问题。