This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223-Q1:输入反应上的过压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886583/trs3223-q1-over-voltage-on-input-reaction

器件型号:TRS3223-Q1

在 TRS3223QPWRQ1的数据表中、它指出最大输入电压为20V、但如果改用45V、会发生什么情况。 我们的主要问题是电源引脚会发生什么情况(它是否会短接/熔合在一起以保护线路?)、但最好知道所有引脚在安全方面会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduard、

    我假设您是指 Rin 引脚。 如果电压过高、输入级可能会损坏、Vcc 引脚上可能会出现高电压。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao