This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:ISP 工具功能通过 TUSB4020BI 将 USB 连接到 I2C

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886579/tusb4020bi-isp-tool-function-usb-to-i2c-by-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

我的客户询问具有 HID 转 I2C 功能的 U2集线器。

如果我们的 TUSB4020BI 能够支持 HID 转 I2C 功能、如果不支持、我们建议使用 U2集线器解决方案以及 HID 转 I2C 功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、我们的集线器无法支持 HID 转 I2C 功能