This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:此设计未进行通信

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886418/sn65hvd75-the-design-was-not-communicating

器件型号:SN65HVD75

此处、我随附了我的参考设计、该参考设计取自 TI 水表设计。

我基于此设计建立了连接、并尝试传达基于"Modbus RS485"通信的能量计、但在"Hercules "中没有给出任何回复

但是、当我尝试使用 USB 转 RS485转换器与该仪表进行通信时、它会在 Hercules 中进行回复。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    对于此设计、当"D"引脚为高电平时、"De"引脚将为低电平(由于 PNP 逆变器级)、驱动器将被禁用。  因此、您需要在"A"线路上使用一些外部上拉电阻、在"B"线路上使用一些下拉电阻、以便在总线上创建一个差分"高"电平。  您能否尝试介绍这些内容以查看通信是否正常?  如果这不起作用、我建议探测链路每侧的各种 D/R 和 A/B 引脚、以确定是否存在任何其他与硬件相关的问题。

    此致、
    最大