This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:最大容性负载

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893908/ds91m040-maximum-capacitive-load

器件型号:DS91M040

尊敬的团队:

有关 DS91M040的快速问题。

> DS91M040TSQ 的多点总线上的最大容性负载是多少?

该器件将在具有100MHz 方波时钟的系统中运行。

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是一个难以用特定数字回答的问题。  还有一些其他重要变量决定了最大运行速率。

    1.存根长度(对于100MHz 操作,我建议存根长度< 12.5mm)

    2.器件负载数量(可能为10个或更少)

    3.设备负载的密度(使设备间隔大于或等于2.5 cm)

    3.终止位置

    您是否可以访问 HyperLynx 等 IBIS 工具?

    DS91M040 IBIS 模型将是确定此多点总线执行方式的最佳工具

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速回复、并感谢您提示 IBIS 模式。

    下面是客户的一些反馈:

    1) 1)感谢提示!
    2) 7) 7个器件= 1x TX 和6x RX
    3) 3)距离预计为5...10cm
    4) 4)端接放置在总线的末端

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我想知道您是否对客户的用例有更多建议?

    谢谢、致以最诚挚的谢意
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我认为6个器件负载应以100MHz 的频率运行、端接在多点连接的末尾。

    始终建议查看 IBIS 仿真以帮助指导解决方案。  

    此致、

    Lee