This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:以不同的比特率运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896888/ds64br111-running-at-different-bitrates

器件型号:DS64BR111

您好!

DS64BR111的通道 A 和通道 B 上是否可以运行不同的比特率?

我们的中继器无法按预期工作。 一些干扰会添加到输出中。

在所附的 pictrue 中的测量上、似乎有一些峰值等不应出现在那里。

C2/C3 (粉色/蓝色)=单端输出测量、通道 A

绿色=差分测量输入、通道 A

通道 B 的运行速率为4.25Gbps、通道 A 的运行速率为1.0625Gbps。

此致 Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需进一步说明一下。 该驱动程序使用 SMBus 配置进行设置、但我们尚未设置任何参数。

    那么、默认设置是否起作用、或者我们是否需要配置器件?

    此致 Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为该 TT 分配了一名工程师、并将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现了问题。 默认 EQ 设置对于我们的应用不正确(对于长达10m 的电缆、默认设置)。 当 EQ 更改为0dB 时、就可以正常工作。

    PCB 上的长度约为10cm。

    此致 Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    是的、对于转接驱动器而言、以不同速率运行不是一个问题。  很高兴您能够快速调试该问题。  10cm 的迹线在~ 4Bbps 时具有最小的衰减、这与我们的最低均衡设置非常匹配。

    此致、

    Lee