This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:与 PCA9544AZQNR 引脚兼容的器件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886024/pca9544a-pin-compatible-device-with-pca9544azqnr

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件:TCA9544A

大家好、团队、

我的客户计划使用 PCA9544AZQNR、但器件已停产。 您能否推荐采用 PCA9544AZQNR 的引脚兼容器件?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satosi-San、

    遗憾的是、我们没有 QFN 封装的引脚对引脚替代产品。

    客户是否可以切换到我们的 TCA9544A 并对采用 TSSOP 封装的器件进行认证? 我们可以为该器件提供比当前使用的 PCA 变体更好的成本结构。

    还是尺寸是选择此器件的主要因素?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢! 我将与客户核实。

    此致、
    Satoshi Yonev