工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在使用 TCAN4550EVM 接收 CAN FD 数据。
输入数据长度为64字节、CAN 速度为1M。
但是、头文件中包含的 DLC 仅显示15个字节。
是否存在数据长度限制?
以下设置是否适用于1M CAN 速度传输?
/*配置 CAN 总线速度*/
TCAN4x5x_MCAN_Nominal Timing_Simple TCANNomTiming ={0};//使用40MHz 晶体进行500k 仲裁(((40E6 / 2)/(32 + 8)= 500E3)
TCANNomTiming.NominalBitRatePrescaler = 1;
TCANNomTiming.NominalTqBeforeSamplePoint = 32;
TCANNomTiming.NominalTqAfterSamplePoint = 8;
此致、
Ethan