请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320EVM 主题中讨论的其他器件: TPS65987D
在本主题中、我有一个 USB 音频 IC (使用 D+/D-)、 我想同时聆听音乐(从手机到音频 IC 的音频数据)和充电(从电源线到手机)。
是否可以连接 TUSB320EVM microUSB 侧的音频 IC、将 Type-C 连接到另一侧的 Android 手机、并将5V 适配器插入 DC_IN 插孔以实现?
提前感谢。