This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:同时聆听音乐和充电

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885639/tusb320evm-listen-music-and-charging-at-the-same-time

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

在本主题中、我有一个 USB 音频 IC (使用 D+/D-)、 我想同时聆听音乐(从手机到音频 IC 的音频数据)和充电(从电源线到手机)。

是否可以连接 TUSB320EVM microUSB 侧的音频 IC、将 Type-C 连接到另一侧的 Android 手机、并将5V 适配器插入 DC_IN 插孔以实现?

我在您的文档中看不到该示例。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、您将需要此类应用的 PD 控制器。 若要按相反方向进行数据和电源跟踪、则需要为 Type-C 端口进行电源角色交换或数据角色交换。 TUSB320EVM (Type-C 控制器)可用于数据和电源以相同的方向从拉电流流向灌电流的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Malik。

    TI 是否有适合我的应用的 EVM? 你能给我一些建议吗?

    感谢 adavnce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以推荐 TPS65987D 等器件及其关联的 EVM:    

    但是、我不是该器件的专家。 如果您有任何其他问题、我建议使用列出的器件器件型号开始新主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Malik。